debugger.Upload.MotorolaIdTag


メモリ・データをIDタグ付きモトローラ形式で保存します。

[指定形式]

debugger.Upload.MotorolaIdTag(fileName, address1, address2, force = False)

[引数]

引数

説明

fileName

ファイル名を指定します。

address1

アップロード開始アドレスを指定します。

address2

アップロード終了アドレスを指定します。

force

上書きをするかどうかを指定します。

True :上書きします。

False :上書きしません(デフォルト)。

[戻り値]

アップロードに成功した場合 :True

アップロードに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

address1からaddress2までのメモリ・データをIDタグ付きモトローラ形式で保存します。

[使用例]

>>>debugger.Upload.MotorolaIdTag("C:/test/testIdTagMotorola.hex", 0x1000, 0x2000, True)
True
>>>