ルネサス
debugger.Download.Binary
バイナリ・ファイルをダウンロードします。
[指定形式]
debugger.Download.Binary(fileName, address, append = False, flashErase = False)
[引数]
引数
説明
fileName
ダウンロード・ファイルを指定します。
address
ダウンロード開始アドレスを指定します。
append
追加ダウンロードするかどうかを指定します。
True :追加ダウンロードします。
False :上書きダウンロードします(デフォルト)。
flashErase
ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化するかどうかを指定します。
True :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化します。
False :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化しません(デフォルト)。
注意
fileName,addressのみを指定することはできません。 fileNameとaddressの両方を指定する場合は,appendも指定するか,appendとflashEraseの両方を指定してください。
[戻り値]
ダウンロードに成功した場合 : True
ダウンロードに失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
バイナリ形式のデータをダウンロードします。
[使用例]
>>>debugger.Download.Binary("C:/test/testModule.bin", 0x1000, False)
True
>>>debugger.Download.Binary("C:/test/testModule2.bin", 0x2000, True)
False
>>>