3.2.1 共  通

以下に,コード生成が共通用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.1

共通用API関数

API関数名

機能概要

hdwinit

各種ハードウエアを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

Renesas製コンパイラ提供のスタートアップ・ルーチンから自動で呼ばれます。

R_Systeminit

各種周辺機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

main

main関数です。

R_MAIN_UserInit

ユーザ独自の初期化処理を行います。