3.2.17 16ビット・ウエイクアップ・タイマ

以下に,コード生成が16ビット・ウエイクアップ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.17

16ビット・ウエイクアップ・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_WUTM_Create

16ビット・ウエイクアップ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WUTM_Create_UserInit

16ビット・ウエイクアップ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wutm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_WUTM_Start

16ビット・ウエイクアップ・タイマのカウント処理を開始します。

R_WUTM_Stop

16ビット・ウエイクアップ・タイマのカウント処理を終了します。

R_WUTM_Set_PowerOff

16ビット・ウエイクアップ・タイマに対するクロック供給を停止します。