ルネサス
以下に,コード生成がデータ・トランスファ・コントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.36
データ・トランスファ・コントローラ用API関数
API関数名
機能概要
R_DTC_Create
データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DTC_Create_UserInit
データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_DTCn_Start
データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。
R_DTCn_Stop
データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。
R_DTC_Set_PowerOff
データ・トランスファ・コントローラに対するクロック供給を停止します。