ルネサス
以下に,コード生成がプログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.26
プログラマブル・ゲイン・アンプ用API関数
API関数名
機能概要
R_PGA_Create
プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_PGA_Create_UserInit
プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_PGA_Start
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。
R_PGA_Stop
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。
R_PGA_Reset
プログラマブル・ゲイン・アンプをリセットします。
R_PGA_Set_PowerOff
プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。