ルネサス
以下に,コード生成が16ビット・タイマKC0用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.11
16ビット・タイマKC0用API関数
API関数名
機能概要
R_TMR_KC0_Create
16ビット・タイマKC0を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TMR_KC0_Create_UserInit
16ビット・タイマKC0に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_tmr_kc0_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TMR_KC0_Start
16ビット・タイマKC0のカウント処理を開始します。
R_TMR_KC0_Stop
16ビット・タイマKC0のカウント処理を終了します。
R_TMR_KC0_Set_PowerOff
16ビット・タイマKC0に対するクロック供給を停止します。