3.2.19 ウォッチドッグ・タイマ

以下に,コード生成がウォッチドッグ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.19

ウォッチドッグ・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_WDT_Create

ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WDT_Create_UserInit

ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wdt_interrupt

インターバル割り込みINTWDTIの発生に伴う処理を行います。

R_WDT_Restart

ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち,カウント処理を再開します。