3.2.34 サウンド・ジェネレータ

以下に,コード生成がサウンド・ジェネレータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.34

サウンド・ジェネレータ用API関数

API関数名

機能概要

R_SG_Create

サウンド・ジェネレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SG_Create_UserInit

サウンド・ジェネレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_sg_interrupt

対数減衰率のスレッシュ・ホールド値検出による割り込みINTSGの発生に伴う処理を行います。

R_SG_Start

サウンド・ジェネレータを動作許可状態にします。

R_SG_Stop

サウンド・ジェネレータを動作停止状態にします。