3.2.43 SPIインタフェース

以下に,コード生成がSPIインタフェース用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.43

SPIインタフェース用API関数

API関数名

機能概要

R_SAIC_Create

SPIインタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SAIC_Create_UserInit

SPIインタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_SAIC_Write

データのSPI送信を開始します。

R_SAIC_Read

データのSPI受信を開始します。