3.2.35 DMAコントローラ

以下に,コード生成がDMAコントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.35

DMAコントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_DMACn_Create

DMAコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DMACn_Create_UserInit

DMAコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DMAC_Create

DMAコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DMAC_Create_UserInit

DMAコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dmacn_interrupt

DMA転送終了割り込みINTDMAnの発生に伴う処理を行います。

R_DMACn_Start

チャネルnを動作許可状態に設定します。

R_DMACn_Stop

チャネルnを動作停止状態に設定します。

R_DMACn_Set_SoftwareTriggerOn

DMA転送を開始します。