ルネサス
以下に,コード生成がデータ演算回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.45
データ演算用API関数
API関数名
機能概要
R_DOC_Create
データ演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DOC_Create_UserInit
データ演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_doc_interrupt
データ演算結果検出割り込みINTDOCの発生に伴う処理を行います。
R_DOC_SetMode
データ演算回路の動作モードを設定します。
R_DOC_WriteData
演算対象の16ビットのデータを設定します。
R_DOC_GetResult
データの加算結果または減算結果を取得します。
R_DOC_ClearFlag
DOCコントロールレジスタ(DOCR)のDOPCFフラグをクリアします。
R_DOC_Set_PowerOff
データ演算回路へのクロック供給を停止します。
R_DOC_Reset
データ演算回路をリセットします。