3.2.39 キー割り込み機能

以下に,コード生成がキー割り込み機能用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.39

キー割り込み機能用API関数

API関数名

機能概要

R_KEY_Create

キー割り込み機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_KEY_Create_UserInit

キー割り込み機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_key_interrupt

キー割り込みINTKRの発生に伴う処理を行います。

R_KEY_Start

キー割り込みINTKRの受け付けを許可します。

R_KEY_Stop

キー割り込みINTKRの受け付けを禁止します。