3.2.27 コンパレータ

以下に,コード生成がコンパレータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.27

コンパレータ用API関数

API関数名

機能概要

R_COMP_Create

コンパレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_COMP_Create_UserInit

コンパレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_compn_interrupt

コンパレータ割り込みINTCMPnの発生に伴う処理を行います。

R_COMPn_Start

リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を開始します。

R_COMPn_Stop

リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を停止します。

R_COMP_Reset

コンパレータをリセットします。

R_COMP_Set_PowerOff

コンパレータに対するクロック供給を停止します。