3.2.50 ボルテージ・リファレンス

以下に,コード生成が電圧検出回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.50

電圧検出回路用API関数

API関数名

機能概要

R_VR_Create

電圧検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_VR_Create_UserInit

電圧検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_VR_Start

VDD端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。

R_VR_Stop

VDD端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。