ルネサス
以下に,コード生成がタイマRX用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.9
タイマRX用API関数
API関数名
機能概要
R_TMRX_Create
16ビット・タイマRXを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TMRX_Create_UserInit
16ビット・タイマRXに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_tmrx_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TMRX_Start
16ビット・タイマRXのカウント処理を開始します。
R_TMRX_Stop
16ビット・タイマRXのカウント処理を終了します。
R_TMRX_Set_PowerOff
16ビット・タイマRXに対するクロック供給を停止します。
R_TMRX_Get_BufferValue
16ビット・タイマRXのTRXレジスタのバッファ・レジスタを読み出します。