以下に、コード生成が12 ビット A/D コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.49 12 ビット A/D コンバータ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
12 ビット A/D コンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
12 ビット A/D コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
A/D 変換終了割り込み INTAD の発生に伴う処理を行います。 | |
A/D 変換を開始します。 | |
A/D 変換を終了します。 | |
A/D 変換結果(12 ビット)を読み出します。 | |
A/D 変換するアナログ電圧の入力端子を設定します。 | |
12 ビット A/D コンバータの温度センサー回路を動作します。 | |
12 ビット A/D コンバータの温度センサー回路を停止します。 | |
12 ビット A/D コンバータのリファレンス電圧回路を動作します。 | |
12 ビット A/D コンバータのリファレンス電圧回路を停止します。 | |
12 ビット A/D コンバータに対するクロック供給を停止します。 |