ルネサス
以下に、コード生成がサウンド・ジェネレータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.36 サウンド・ジェネレータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_SG_Create
サウンド・ジェネレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_SG_Create_UserInit
サウンド・ジェネレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_sg_interrupt
対数元帥率のスレッシュ・ホールド値検出による割り込みINTSGの発生に伴う処理を行います。
R_SG_Start
サウンド・ジェネレータを動作許可状態にします。
R_SG_Stop
サウンド・ジェネレータを動作停止状態にします。