ルネサス
以下に、コード生成ツールがボルテージ・リファレンス用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.52 ボルテージ・リファレンス用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_VR_Create
ボルテージ・リファレンスを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_VR_Create_UserInit
ボルテージ・リファレンスに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_VR_Start
VDD 端子の電圧検出機能を動作許可状態に設定します。
R_VR_Stop
VDD 端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。