ルネサス
以下に、コード生成がタイマRG用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.8 タイマRG用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_TMR_RG0_Create
16ビット・タイマRG0を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TMR_RG0_Create_UserInit
16ビット・タイマRG0に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_tmr_rg0_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TMR_RG0_Start
16ビット・タイマRG0のカウント処理を開始します。
R_TMR_RG0_Stop
16ビット・タイマRG0のカウント処理を終了します。
R_TMR_RG0_Set_PowerOff
16ビット・タイマRG0に対するクロック供給を停止します。
R_TMR_RG0_Get_PulseWidth
16ビット・タイマRG0のパルス幅を読み出します。