以下に、コード生成が16ビット・ウェイクアップ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.18 16ビット・ウェイクアップ・タイマ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
16ビット・ウェイクアップ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
16ビット・ウェイクアップ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
16ビット・ウェイクアップ・タイマのカウント処理を開始します。 | |
16ビット・ウェイクアップ・タイマのカウント処理を終了します。 | |
16ビット・ウェイクアップ・タイマに対するクロック供給を停止します。 |