ルネサス
以下に,コード生成がコンフィギュラブル・アンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.23 コンフィギュラブル・アンプ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CAMP_Create
コンフィギュラブル・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CAMP_Create_UserInit
コンフィギュラブル・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_CAMPn_Start
コンフィギュラブル・アンプn(AMPn)の電源をオンにします。
R_CAMPn_Stop
コンフィギュラブル・アンプn(AMPn)の電源をオフにします。
R_CAMP_Set_PowerOff
コンフィギュラブル・アンプに対するクロック供給を停止します。