ルネサス
以下に、コード生成がアンプ・ユニット用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.56 アンプ・ユニット用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_AMP_Create
アンプ・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_AMP_Create_UserInit
アンプ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_AMP_Set_PowerOn
アンプ・ユニット部の電源を投入します。
R_AMP_Set_PowerOff
アンプ・ユニット部の電源を切断します。
R_PGA1_Start
アンプ・ユニット(PGA1)を待機状態にします。
R_PGA1_Stop
アンプ・ユニット(PGA1)を停止します。
R_AMPn_Start
アンプ・ユニット(AMPn)を待機状態にします。
R_AMPn_Stop
アンプ・ユニット(AMPn)を停止します。