以下に、コード生成ツールがオペアンプ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.46 オペアンプ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
オペアンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
オペアンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
オペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。 | |
オペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。 | |
ユニット n のオペアンプを動作します。 | |
ユニット n のオペアンプを停止します。 | |
ユニット n のオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを許可状態にします。 | |
ユニット n のオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを停止状態にします。 |