以下に、コード生成ツールがデータ演算回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.47 データ演算回路用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
データ演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
データ演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
データ演算結果検出割り込み INTDOC の発生に伴う処理を行いま す。 | |
データ演算回路の動作モードを設定します。 | |
演算対象の 16 ビットのデータを設定します。 | |
データの加算結果または減算結果を取得します。 | |
DOC コントロールレジスタ (DOCR) の DOPCF フラグをクリアします。 | |
データ演算回路へのクロック供給を停止します。 | |
データ演算回路をリセットします。 |