ルネサス
以下に、コード生成ツールが発振停止検出回路用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.44 発振停止検出回路用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_OSDC_Create
発振停止検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_OSDC_Create_UserInit
発振停止検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_osdc_interrupt
発振停止検出割り込み INTOSDC の発生に伴う処理を行います。
R_OSDC_Start
発振停止検出回路を動作許可状態に設定します。
R_OSDC_Stop
発振停止検出回路を動作停止状態に設定します。
R_OSDC_Set_PowerOff
発振停止検出回路に対するクロック供給を停止します。
R_OSDC_Reset
発振停止検出回路をリセットします。