以下に,コード生成がLCDコントローラ/ドライバ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.35 LCDコントローラ/ドライバ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
LCDコントローラ/ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
LCDコントローラ/ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
LCDフレーム割り込みINTLCDの発生に伴う処理を行います。 | |
LCDコントローラ/ドライバを表示オン状態にします。 | |
LCDコントローラ/ドライバを表示オフ状態にします。 | |
内部昇圧回路、および容量分割回路を動作許可状態にします。 | |
内部昇圧回路、および容量分割回路を動作停止状態にします。 | |
LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給を停止します。 | |
内部昇圧回路、および容量分割回路を動作許可状態にします。 | |
内部昇圧回路、および容量分割回路を動作停止状態にします。 |