以下に、コード生成がサブシステム・クロック周波数測定回路用として出力するAPI 関数の一覧を示します。
表3.15 サブシステム・クロック周波数測定回路用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
サブシステム・クロック周波数測定回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
サブシステム・クロック周波数測定回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
周波数測定完了割り込みINTFMの発生に伴う処理を行います。 | |
サブシステム・クロック周波数測定回路を利用した周波数の測定を開始します。 | |
サブシステム・クロック周波数測定回路を利用した周波数の測定を終了します。 | |
サブシステム・クロック周波数測定回路に対するクロック供給を停止します。 |