ルネサス
以下に、コード生成がボルテージ・リファレンス用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.54 ボルテージ・リファレンス用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_EXSD_Create
外部サンプリングを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_EXSD_Create_UserInit
外部サンプリングに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_exsd_interrupt
外部サンプリングエッジ検出割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_EXSD_Start
外部サンプリングの動作を開始します。
R_EXSD_Stop
外部サンプリングの動作を終了します。
R_EXSD_Set_PowerOff
外部サンプリングに対するクロック供給を停止します。