ルネサス
以下に、コード生成がウォッチドッグ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.20 ウォッチドッグ・タイマ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_WDT_Create
ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_WDT_Create_UserInit
ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_wdt_interrupt
インターバル・タイマ割り込みINTWDTIの発生に伴う処理を行います。
R_WDT_Restart
ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち、カウント処理を再開します。