ルネサス
以下に、コード生成がキー割り込み機能用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.41 キー割り込み機能用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_KEY_Create
キー割り込み機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_KEY_Create_UserInit
キー割り込み機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_key_interrupt
キー割り込みINTKRの発生に伴う処理を行います。
R_KEY_Start
キー割り込みINTKRの受け付けを許可します。
R_KEY_Stop
キー割り込みINTKRの受け付けを禁止します。