以下に、コード生成がデータ・トランスファ・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.38 データ・トランスファ・コントローラ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 |
|
データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 |
|
データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。 |
|
データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。 |
|
データ・トランスファ・コントローラに対するクロック供給を停止します。 |
|
データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。 |
|
データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。 |