BSR

相対サブルーチン

BSR

Branch to SubRoutine


【構文】

BSR(.length) src

 

【オペレーション】

SP = SP - 4;

*SP = ( PC + n ); (注)

PC = PC + src;

注

( PC + n )は、BSR命令の次の命令の番地です。
nは、コードサイズです。コードサイズについては、【命令フォーマット】を参照してください。

 

【機能】

-

srcで示される分岐先に相対分岐します。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

src

pcdsp / Rsの範囲

BSR(.length) src

W

pcdsp:16

-32768≦pcdsp≦32767

3

A

pcdsp:24

-8388608≦pcdsp≦8388607

4

L

Rs

-2147483648≦Rs≦2147483647

2

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

BSR     label1
BSR.A    label2
BSR     R1
BSR.L    R2
弊社の「RXファミリ アセンブラ」では、ディスプレースメントの値(pcdsp:16、pcdsp:24)は、分岐先のラベルまたは実効アドレスを指定してください。命令コード(pcdsp)には、指定されたアドレスから命令の配置アドレスを引いた値が埋め込まれます。
 
BSR   label
BSR   1000h