|
MOVLI
|
LIフラグセット付きロード 【V2.01.00以降】
|
MOVLI
|
|
MOVe LInked
|
【構文】
MOVLI src, dest
【オペレーション】
LI = 1;
dest = src;
【機能】
src(メモリ)のロングワードデータを、dest(レジスタ)に転送します。
この命令は、通常のロード動作を行うと共に、LIフラグのセットも行います。
LIフラグがクリアされるのは、以下の条件が成立したときです。
MOVCO命令を実行したとき
RTE, RTFI命令を実行したとき
LIフラグはCPUの内部にあり、MOVCO命令、MOVLI命令、RTE命令、RTFI命令による操作を除き、ユーザがこのフラグを直接アクセスすることはできません。
アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合にアセンブルできます。
【命令フォーマット】
【フラグ変化】
フラグは変化しません。
【記述例】