SETPSW

PSWのフラグ、ビットのセット

SETPSW

SET flag of PSW


【構文】

SETPSW dest

 

【オペレーション】

dest = 1;

 

【機能】

-

destで指定されたO、S、Z、Cフラグ、もしくはU、Iビットを“1”にします。

-

ユーザモードでは、PSWのU、Iビットへの書き込みは無視されます。スーパバイザモードでは、すべてのフラグとビットへの書き込みが行えます。

 

【命令フォーマット】

構文

対象

コードサイズ

(バイト)

dest

SETPSW dest

flag

2

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

(注)

(注)

(注)

(注)

注

指定されたフラグが”1”になります。

 

【記述例】

SETPSW  C
SETPSW  Z