MVFACHI

アキュムレータ上位32ビットからの転送

MVFACHI

MoVe From ACcumulator HIgh-order longword


【構文】

(1)

MVFACHI dest

(2)

MVFACHI src, Asrc, dest 【V2.01.00以降】

 

【オペレーション】

(1)

dest = (signed long) (ACC >> 32);

(2)

signed 72bit tmp;

tmp = (signed 72bit) Asrc << src;

dest = (signed long) (tmp >> 32); 【V2.01.00以降】

 

【機能】

(1)

アキュムレータ(ACC)の上位32ビットの内容をdestに転送します。

(2)

MVFACHI命令は、以下のような手順で実行されます。

処理1. アキュムレータ(ACC0またはACC1)の値を、srcで指定したビット数分(0〜2ビット)、左シフトします。

処理2. アキュムレータのb63〜b32の内容をdestに転送します。

アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合にアセンブルできます。 【V2.01.00以降】

 

【命令フォーマット】

構文

対象

コードサイズ

(バイト)

src

Asrc

dest

(1) MVFACHI dest

−

−

Rd

3

(2) MVFACHI src, Asrc, dest

【V2.01.00以降】

#IMM:2

(IMM:2 = 0〜2)

A0, A1

Rd

3

注

Asrcには、ACC0の場合A0、ACC1の場合A1を指定してください。

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

MVFACHI  R1
MVFACHI  #1, A1, R1