SBB

ボロー付き減算

SBB

SuBtract with Borrow


【構文】

SBB src, dest

 

【オペレーション】

dest = dest - src - !C;

 

【機能】

-

destからsrcとCフラグの反転(ボロー)を減算し、その結果をdestに格納します。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

src

dest

SBB src, dest

L

Rs

Rd

3

L

[Rs].L

Rd

4

L

dsp:8[Rs].L(注)

Rd

5

L

dsp:16[Rs].L(注)

Rd

6

注

弊社の「RXファミリ アセンブラ」では、ディスプレースメントの値(dsp:8、dsp:16)は、4の倍数を指定してください。dsp:8には、0〜1020(255×4)が指定できます。dsp:16には、0〜262140(65535×4)が指定できます。命令コードには、1/4した値が埋め込まれます。

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

○

○

○

○

条件

C:符号なし演算のオーバフローが発生しなかったとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

Z:演算後のdestが0のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

S:演算後のdestのMSBが“1”のとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

O:符号付き演算のオーバフローが発生したとき“1”、それ以外のとき“0”になります。

 

【記述例】

SBB     R1, R2
SBB     [R1], R2