MVTACGU

アキュムレータガードビットへの転送 【V2.01.00以降】

MVTACGU

MoVe To ACcumulator GUard longword


【構文】

MVTACGU src, Adest

 

【オペレーション】

Adest = (Adest & 00FFFFFFFFFFFFFFFFh) | ((signed 72bit) src << 64);

 

【機能】

srcの内容をアキュムレータの最上位32ビット(b95〜b64)に転送します。アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合にアセンブルできます。

 

【命令フォーマット】

構文

対象

コードサイズ

(バイト)

src

Adest

MVTACGU src, Adest

Rs

A0, A1

3

注

Adestには、ACC0の場合A0、ACC1の場合A1を指定してください。

 

【フラグ変化】

フラグは変化しません。

 

【記述例】

MVTACGU  R1, A1