MVTIPL

割り込み優先レベル設定

MVTIPL

MoVe To Interrupt Priority Level


【構文】

MVTIPL src

 

【オペレーション】

IPL = src;

 

【機能】

-

srcをPSWのIPL[3:0]ビットに転送します。

-

この命令は特権命令です。ユーザモードで実行すると特権命令例外が発生します。

-

srcの値は符号なし整数です。srcの範囲は、0≦src≦15です。

 

【命令フォーマット】

構文

対象

コードサイズ

(バイト)

src

MVTIPL src

#IMM:32

3

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

MVTIPL  #2

注

RX610グループでは、MVTIPL命令は使用できません。プロセッサステータスワード(PSW)のプロセッサ割り込み優先レベル(IPL[2:0])への書き込みには、MVTC命令を使用してください。