|
MOVCO
|
LIフラグクリア付きストア 【V2.01.00以降】
|
MOVCO
|
|
MOVe-COnditional
|
【構文】
MOVCO src, dest
【オペレーション】
if (LI == 1) {dest=src;src=0;}
else { src=1; }
LI = 0;
【機能】
LIフラグが1のとき、src(レジスタ)のデータをdest(メモリ)にストアし、LIフラグおよびsrcを0にします。
LIフラグが0のとき、ストア動作は行わず、srcに1をセットします。
LIフラグはCPUの内部にあり、MOVCO命令、MOVLI命令、RTE命令、RTFI命令による操作を除き、ユーザがこのフラグを直接アクセスすることはできません。
MOVCO命令実行前には、同じアドレスに対するMOVLI命令を実行してください。
アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合にアセンブルできます。
【命令フォーマット】
【フラグ変化】
フラグは変化しません。
【記述例】