POPC

制御レジスタの復帰

POPC

POP Control register


【構文】

POPC dest

 

【オペレーション】

tmp = *SP;

SP = SP + 4;

dest = tmp;

 

【機能】

-

スタックから復帰したデータを、destで示される制御レジスタに 転送します。

-

使用されるスタックポインタは、PSWのUビットで示すスタックポインタになります。

-

アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合、destとしてEXTBを指定できます。 【V2.01.00以降】

-

ユーザモードでは、ISP、INTB、EXTB、BPC、BPSW、FINTVと、PSWのIPL[3:0]、PM、U、Iビットへの書き込みは無視されます。スーパバイザモードでは、PSWのPMビットへの書き込みは無視されます。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

dest(注)

POPC dest

L

Rx

2

注

選択可能なdest:ISP、USP、INTB、EXTB、PSW、BPC、BPSW、FINTV、FPSW
destにPCを指定することはできません。

 

【フラグ変化】

フラグ

C

Z

S

O

変化

(注)

(注)

(注)

(注)

注

destがPSWのときだけ変化します。

 

【記述例】

POPC    PSW