POP

スタックからレジスタへのデータ復帰

MOV

MOVe


【構文】

POP dest

 

【オペレーション】

tmp = *SP;

SP = SP + 4;

dest = tmp;

 

【機能】

-

スタックから復帰したデータをdestに 転送します。

-

使用されるスタックポインタは、PSWのUビットで示すスタックポインタになります。

 

【命令フォーマット】

構文

処理

サイズ

対象

コードサイズ

(バイト)

dest

POP dest

L

Rd

2

 

【フラグ変化】

フラグ変化はありません。

 

【記述例】

POP     R1