MSBHI

上位16ビット積差演算 【V2.01.00以降】

MSBHI

Multiply-SuBtract HIgh-order word


【構文】

MSBHI src, src2, Adest

 

【オペレーション】

signed short tmp1, tmp2;

signed 72bit tmp3;

tmp1 = (signed short) (src >> 16);

tmp2 = (signed short) (src2 >> 16);

tmp3 = (signed long) tmp1 * (signed long) tmp2;

Adest = Adest - (tmp3 << 16);

 

【機能】

srcの上位16ビットとsrc2の上位16ビットの乗算を行い、乗算結果をアキュムレータから減算します。ただし、乗算結果の最下位ビットはアキュムレータのb16にあわせて減算します。減算結果はアキュムレータに格納されます。srcの上位16ビットとsrc2の上位16ビットは符号付き整数として扱われます。アセンブルオプション-isaを用いてRXv2以降の命令セットを指定した場合にアセンブルできます。

 

【命令フォーマット】

構文

対象

コードサイズ

(バイト)

src

src2

Adest

MSBHI src, src2, Adest

Rs

Rs2

A0, A1

3

注

Adestには、ACC0の場合A0、ACC1の場合A1を指定してください。

 

【フラグ変化】

フラグは変化しません。

 

【記述例】

MSBHI  R1, R2, A1